结果:找到"SRAM芯片 RAM IS62WV51216",相关内容1000条
  • 铁电RAM为何比串行SRAM更好
  • 对于特定的产品设计,关于铁电RAM为何比串行SRAM更好,有几个原因值得一提。以下各节将介绍其中的一些注意事项。优越的频率和带宽传统和ULEFRAM都比串行SRAM支持更高的SPI时钟频率。ULEFRAM支持DDR模式,从而充分利用了低引脚输出MCU。ULEFRAM的带宽是当前可用串行SRAM的五倍。ECC数据保护所有FRAM阵列均受ECC保护,并提供了附加的控制寄存器来监视ECC错误。SRAM没有此功能。结果SRAM可能会遭受损坏事件,而FRAM会检测到并纠正这些事件。降低功率在所有工作条件下,传统和ULE的FRAM都比串行SRAM消耗更少的有功功率。如果产品以内存的有功功率为主导,则FR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 铁电RAM,串行SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-19 16:37:00
  • 铁电RAM与串行SRAM替换时需要考虑的因素
  • 尽管静态RAM和铁电RAM可以有完全不同的用途,但是随着SPI等标准接口的出现,这些技术在功能上有很大的重叠。本篇详细介绍了用FRAM替换SRAM时需要考虑的因素FRAM注意事项FRAM与SRAM互相代替时,需要提及一些细微之处。本篇文章介绍这些细微差别,并重点介绍可以采取的缓解措施。当采取这些预防措施时,重要的是要了解所使用的FRAM版本。传统的FRAM部件仅实现单个位SPI接口,而ULEFRAM具有许多可以使用的不同操作模式。注册访问串行SRAM具有单个状态寄存器,如下表所示:应该注意的是,状态寄存器很少使用SRAM-它在运行时不包含任何值信息。对该寄存器的访问与任一版本的FRAM不兼容...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 铁电RAM,串行SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-16 15:12:00
  • STM32外扩SRAM芯片IS62WV51216兼容替换
  • STM32MCU一般情况下配置有1~2MB双块Flash存储器和256KBSRAM,在某些应用设计中会出现内置RAM不足的情况,需要对STM32单片机进行外扩RAM的处理,可以选择更换更高RAM容量的单片机,除了价格贵还需要涉及其他被动器件的更改,STM32系列可以通过FMSC接口外扩并口SRAM,比如采用ISSI的IS62WV51216,IS62WV51216SRAM芯片是一个8M容量,组织结构为512K*16的高速率低功耗静态随机存储器。IS62WV51216高性能CMOS工艺制造。高度可靠的工艺水准再加创新的电路设计技术,造就了这款高性能,低功耗的器件。使用IS62WV51216的片选...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM RAM IS62WV51216 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-30 11:11:00
  • 双端口SRAM中读干扰问题
  • 普通的存储器器件为单端口,也就是数据的输入输出只利用一个端口,设计了两个输入输出端口的就是双端口sram。虽然还具有扩展系列的4端口sram,但双端口sram已经非常不错了。双端口sram经常应用于cpu与其周边控制器等类似需要直接访问存储器或者需要随机访问缓冲器之类的器件之间进行通信的情况。下面专注于代理销售sram芯片,PSRAM等存储芯片供应商介绍关于双端口SRAM中读干扰问题。从存储单元来看,双端口SRAM只是在单端口SRAM的基础上加上了两个存取管(见图1),但要实现两个端口对存储单元的独立读写,还要对新增的端口复制一套单端口SRAM的读写外围电路。然而这样虽然增强了存储器的读写能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,双端口SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-23 14:00:00
  • 使用SRAM如何节省芯片面积
  • SRAM存储器是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的静态随机存储器。而DRAM每隔一段时间,要刷新充电一次,否则就会出现内部数据会消失,因此SRAM存储器具有较高的性能。SRAM虽然只是存储器,但是使用的方法不一样,芯片的面积是不一样的。基于SRAM有两个事实:(1)1R1W的SRAM面积要比1RW的SRAM的面积大不少。同样规格的SRAM,增加一组读写接口,其面积会增加很多。但是有一种办法其实有可能将本来需要使用1R1W的SRAM改用1RWSRAM替掉,从而节省不少面积。比如本来需要使用64bitx2K的1R1WSRAM存储器,读写接口都是64bit,有可能可以采用128x1K的1R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,SRAM面积 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-22 13:46:00
  • 存储单元结构分类
  • 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。在存储器中有大量的存储元,把它们按相同的位划分为组,组内所有的存储元同时进行读出或写入操作,这样的一组存储元称为一个存储单元。一个存储单元通常可以存放一个字节;存储单元是CPU访问存储器的基本单位.从结构上分,CMOSSRAM存储单元有电阻-晶体管结构(4T-2R存储单元)和静态六管全互补结构(6T存储单元)。图14T-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 静态RAM,SRAM,CMOS SRAM,存储单元 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-30 16:59:00
  • SRAM存储单元读操作分析
  • 一个典型的SRAM基本结构中,每个存储单元都通过字线和位线与它所在的行和列中的其它存储单元有电学连接关系。水平方向的连线把所有的存储单元连成一行构成字线,而垂直方向的连线是数据输入和数据输出存储单元的通路,称为位线。每一个存储单元都能通过选择适当的字线和位线被唯一地定位。宇芯有限公司介绍关于SRAM存储器的读操作分析。图1六管单元的读出操作SRAM存储单元读操作分析存储单元的读操作是指被寻址的存储单元将它存储的数据送到相应位线上的操作。图3.5表示的是进行读操作的一个SRAM单元,两条位线开始都是浮空为高电平。假设当前单元中存储的值为逻辑“1”,即节点A为高电平,节点B为低电平。读操作开始前...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,SRAM,SRAM读写操作 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-29 17:36:00
  • SRAM芯片is62wv51216
  • ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M位静态RAM,组织为512K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。当CS1为HIGH(取消选择)或CS2为LOW(取消选择)或CS1为LOW,CS2为HIGH且LB和UB均为HIGH时,器件将处于待机模式,在该模式下,可通过CMOS输入降低功耗水平。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(WE)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB)和低字节(LB)。IS62WV51216A...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM s62wv51216 SRAM ISSI代理 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-17 14:48:00
  • SRAM芯片测试
  • 完成SRAM芯片的测试,需要设计测试电路板。测试电路板主要提供测试接口和电源。芯片的控制信号和数据信号由红色飓风II-XilinxFPGA开发板提供,使用ISE13.2软件建立测试工程,编写Verilog测试程序(主要包括按照时序提供分频后的测试时钟、数据信号和控制信号),通过JTAG下载到FPGA的PROM中,重新上电进行测试,通过RIGOLDS1102CA双通道示波器捕捉信号。将示波器的通道1连接到写使能信号,通道2连接到数据端D7。如图1所示,上方的波形为通道1接收的数据,下而的波形为通道2接收的数据。设计输入向量测试,当地址为OOO时,将片选端CS置为低电平,图1中,A区WT=*0”...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,SRAM测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-03 17:15:00
  • stm32f103vct6外扩sram芯片
  • STM32F103是一款高性价比、多功能的单片机,配备常用的32位单片机片外资源,基于ARMCortex-M3的32位处理器芯片,片内具有256KBFLASH,48KBRAM(片上集成12BitA/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。是应用的较为广泛的一款单片机,内置48KBRAM在产品设计过程中如需要外扩SRAM存储器,采用一款由VTI科技公司推出的VTI7064专用STM32单片机外扩的串口SRAM,电源电压范围从4.5V到5.5V,其典型电压值为5.0V,商用芯片工作温度范围0~70℃,芯片工作温度范围-40~+85℃,以低功耗和高可靠的特性被广泛应用于低功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: stm32f103vct6,外扩sram,sram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-08 16:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: